This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:用于主机的USB D+/D-下拉寄存器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571782/tms320f28069-usb-d-d--pull-down-register-for-host

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

请告诉我有关USB D+/D-下拉寄存器的信息。 我看不到TRM(SPRUH18F)对下拉寄存器作为主机的描述,即使我可以看到下拉寄存器作为设备。 由于它符合USB规范,我认为F2.8069万 USB具有D+/D-上主机的内置下拉寄存器。 但是,当USB设备未连接到目标板时,我看不到D+/D上的低电平。 你能给我一些建议吗?

此致,
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请查看此帖子: e2e.ti.com/.../101.9135万

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gautam:

    感谢您的回复。 但该帖子看起来像是对USB设备的描述。 根据USB规范,主机需要下拉D+/D- 15 kΩ 寄存器。 一般而言,我认为它通过USB主机中的内部下拉寄存器实现。 F2.8069万 USB D+/D-是否具有内置下拉电阻器?

    此致,
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    能否回复我? 请帮帮我。

    此致,
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    喀州

    USB模块在内置PHY中有自己的上拉和下拉。 您不需要为USB使用芯片级GPIO上拉。