This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-69M-Kit:开发过程中的主电源

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301-69M-KIT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572810/drv8301-69m-kit-mains-power-supply-during-development

部件号:DRV8301-69M-Kit

您好,

我正在评估instaspin套件DRV8301-69M-Kit,它似乎符合驱动器容量和高电流动力单元的要求。

我遇到的问题是,通过10S Lipo电池(36伏)供电 都能正常工作,但是当再次使用36伏电源和大约在1.5 千瓦时,我发现过热MOSFET很快就会出现。

我被告知,由于电感问题,长电源线不可接受,并且再生电源不会被主电源吸收,因为它将使用LiPO电池,因此电容器必须与直流电源线连接,如在高功率无线电控制中一样 ESC单位

是否有其他人经历过这种情况,如果有...任何解决方案。 在开发阶段,我尝试避免为LiPO细胞充电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们以前曾见过此问题,通常是由电动机快速切换方向或非常快速的停止引起的。 您可以考虑构建一个称为制动回路的外部电路,以便与您的工作台电源一起开发。 我们没有类似电路的参考资料,但这是一个标准的教科书电路,您可以在线调查。

    Sean