This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCXL-F2.8379万D:CCS/LUNCXL-F2.8379万D

Guru**** 2598925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571412/ccs-launchxl-f28379d-ccs-launchxl-f28379d

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

无法上传代码。 它显示以下错误...

C28xx_CPU1:如果在一个内核上执行擦除/程序(E/P)操作,则另一个内核不应从共享RAM (SR)执行,因为它们用于E/P代码。  此外,CPU1将停止以确定将运行Flash插件代码的CPU的SR所有权,之后CPU1将被设置为运行其应用程序。 在对两个闪存库进行编程后,可从SR开始执行用户代码。

请建议作出更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiva,您好!

    我假设您在尝试上载CPU1上的程序时收到此错误,但请确认相同。 另外,在尝试上载程序时,是否两个CPU都已暂停?

    此致,
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek,

    你能指导我如何停止两个CPU吗? 我正在尝试上载CPU1。 对于这些特定的CPU上载,没有太多的在线支持。 如果有相关链接,请也分享。

    我想利用DAC和ADC。 如果TMS320F2.8379万D的DAC和ADC有任何示例代码,请您也分享一下。

    谢谢。

    Shiva Sanketh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个帖子打开了同一问题,因此关闭了此帖子。