This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572961/tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D

您好,

我正在使用TMS320F2.8379万D的DAC驱动模拟电路。  


我想知道微控制器的DAC是实际的DAC还是使用PWM (脉宽调制)实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiva,您好!

    Shiva Sanketh Rm 说:
    我想知道微控制器的DAC是实际的DAC还是使用PWM (脉宽调制)实现的。[/QUOT]

    它是一个实际的可编程12位DAC。 请参阅TRM的11.1 缓冲数模转换器(DAC)概述部分

    此致,

    Gautam