This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万F:估计程序的执行时间

Guru**** 2608265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572764/tms320f28027f-estimation-of-the-execution-time-of-a-program

部件号:TMS320F2.8027万F

您好,

我正在开发用于C2000 TMS320F2.8027万F Piccolo LaunchPad保护的数字继电器的一些功能
我必须大致估计将使用Simulink上的C2000库构建的程序的执行时间,是否有方法或工具可以帮助我估计执行所需的时间,因为我知道我的程序应该执行的主要任务?

提前感谢

Mostafa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    有两种方法很容易实现
    1) GPIO
    -在要测量的代码开始时将一个GPIO设置为高,然后在代码完成后将其重置。 脉冲的开启时间将是您的时间。
    2)在CCS中配置时钟
    processors.wiki.ti.com/.../Profile_clock_in_CCS
    请查看此页面,它提供了有关CCS中内置代码描述器的一些详细信息。

    此致,
    Keyur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关Simulink的信息,请访问以下网站:

    :查询与Simulink模型的分析相关,而不是我猜的CCS项目:)

    此致,

    Gautam