This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:TMS320F2.8069万

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572744/tms320f28069-tms320f28069

部件号:TMS320F2.8069万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

亲爱的朋友们:

我是TMS DSP处理器的初学者。  但很快就想开发一个显示应用程序,其中需要获取某些通用输入引脚,并根据该决定进行。

 将GPIO引脚配置为输入后,如何了解其状态。 我已连接了一些切换开关,其中基于1或0,我应该采取行动。

PL立即回答  

Sundari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundari,

    您可以浏览controlSUITE的GPIO示例。 位置如下:
    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\f2806x\v151\F2806X_Examples_ccsv5</s>2806

    快速提示:您只需读取GPxDAT寄存器的值即可获取状态。

    此致,
    Gautam