This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:使用TMS320F2.8069万的HID镇流器设计

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572023/tms320f28069-hid-ballast-design-using-the-tms320f28069

部件号:TMS320F2.8069万

是否有人尝试在HID镇流器应用中使用F2.8069万? Microchip有一个很好的应用说明,解释了使用数字控制器的HID设计示例。 唯一的问题是,它使用dsPIC,我不想学一个全新的处理器。 如果有人曾经尝试过这个,很高兴听到你的声音。 谢谢Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chuck,

    我知道有几个客户使用我们的器件来实现这种类型的应用,并且使用C2000是可行的。  但是,正如您所看到的,我们没有任何具体的宣传材料来帮助他人快速入门此应用程序。

    在结束之前,我要说F2806x可能比此应用程序严格需要的资源/带宽要多一些(F2803x可能是一个好选择)。  这不是问题,但可能是值得未来读者注意的事情。  


    谢谢!
    Brett