This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:负斜率补偿

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572326/tms320f28035-negative-slope-compensation

部件号:TMS320F2.8035万

尊敬的各位:

在我的申请中,我必须使用斜坡补偿,但斜坡不应向下。 是否有办法使斜坡向上? 还是只为斜坡指定负值就足够了?

如果有人帮助我,我将不胜感激。

感谢您参加高级会议。

此致,

Merih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merih,

    坡道生成器仅递减。 无法对负数进行编程以使其递增。

    如果您不使用CLA,则可以在后台对其进行编程以增加DAC值。

    汤米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy,

    感谢您的回复。

    我的问题如下:

    -递减操作编译器是否依赖于?

    如果此操作依赖于编译器,是否有机会更改编译器选项?

    如果有机会这样做,如何更改编译器选项?


    此致,

    Merih
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merih,

    斜坡发生器通过硬件状态机实现。 除了配置寄存器之外,无法更改其行为。

    汤米