This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:DSP到以太网数据传输

Guru**** 2608845 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572144/ccs-dsp-to-ethernet-data-transfer

主题中讨论的其他部件:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

您好,TI:

我正在研究一个基于纺织行业中使用的纱线更清晰的机器的项目。来自该机器的数据通过RS232传输到DSP TMS320F2812。 现在,我希望您能帮助我如何通过以太网将数据发送到PC。 哪种以太网控制器适合通过SPI线路从DSP获取数据并通过以太网将数据发送到PC。

如果有人可以,请提供帮助。

谢谢你。

莫纳利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫纳利

    您是否需要使用F2812? 如果是这样,您将需要找到SPI到以太网桥接器设备。 在C2000系列中,我们确实拥有F28M35x和F28M36x器件。 它们具有C28x内核(如F2812)以及带有片上以太网MAC的M3内核。 另外,TM4C129x设备系列还提供SPI和以太网。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!
    感谢您的建议,但我只能使用2812。 它与以太网控制器ENC28j60配合使用是否正常? 以及它将如何工作? 如果您或任何人有任何想法,请提供帮助!!!
    谢谢
    莫纳利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    莫纳利

    如果您只需要SPI到以太网桥,那么这似乎是一个解决方案。 该器件的工作方式似乎与大多数其它SPI控制IC相同。 必须遵循某些命令/响应结构。 我建议您通读该数据表并为F2812上的接口实施自定义驱动程序。 您可能会在这里找到许多为DAC和ADC创建驱动程序的人,以获得实施此类操作的指导。

    谢谢!
    标记