This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万D:CPU2 Cana中断设置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572462/compiler-tms320f28377d-cpu2-cana-interrupt-setup

部件号:TMS320F2.8377万D
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

已成功为CPU2设置CANA通信。  CPU1设置适当的GPIO引脚,为CPU2控制这些引脚,然后为CPU2控制两个CAN总线(通过CPUEL8)。

CPU2稍后将设置时钟,然后设置CANAL CANInit(Cana_base)(来自TI示例代码C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_CPU1 \can_external_transmit2837 \can_external_transmit)。  

稍后,CPU2将写入CAN_CTL和CAN_GLB_INT_EN。  这似乎对CSS调试寄存器视图中的检查没有影响。  EALLOW在此处没有影响。  

在什么条件下CPU2可以写入CanaRegs???

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使CPU2写入CanaRegs,必须满足以下条件:

    • CPU1必须将DevCfgRegs.CPUEL8.bit.CAN_A设置为1。
    • CPU2必须将CpuSysRegs.PCLKCR10.bit.CAN_A设置为1。

    这两项工作都需要通过EALLOW来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这才是诀窍。 谢谢!