This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSIM: InstaSPIN-FOC模拟和自动代码生成现已推出

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572485/psim-instaspin-foc-simulation-and-auto-code-generation-now-available

主题中讨论的其他部件:DRV8305TMDSHVMTRPFCKITDRV8312

现在可以模拟InstaSPIN-FOC, 并且PSIM可以自动生成代码。 提供了几个基于TI DRV8305,DRV8312和TMDSHVMTRPFCKIT的InstaSPIN示例。 通过使用此工具,您可以评估TI卓越的InstaSPIN无传感器控制技术,并将其轻松集成到您自己的产品开发中。

 

PSIM提供了一个方便的实用工具,用于计算InstaSPIN所需的参数。 您可以在PSIM中模拟整个系统,并查看InstaSPIN如何在您的马达控制算法中执行。 使用PSIM的嵌入式代码生成功能,只需单击几下鼠 标,您就可以自动生成完整的代码,将其上载到启用InstaSPIN的MCU,然后开始旋转马达。

 

基本上,您可以使用拓扑+电机轻松测试InstaSPIN,然后快速进行实施和产品开发,从而大大加快了流程。

PSIM将于2月16日(星期四)美国东部时间下午1点至下午2点(美国东海岸)举办有关此主题的网络研讨会

在此处注册:

https://powersimtech.com/news-events/event/instaspin-webinar/