This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:F2.8069万:GUI Composer Runtime - UART项目导出问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572003/ccs-tms320f28069-f28069-gui-composer-runtime---uart-project-export-problem

部件号:TMS320F2.8069万

工具/软件:Code Composer Studio

我有在F2.8069万 ISO controlCARD上运行的TI C28_UART_MONITOR示例项目(未修改)。

在调试视图中选择JTAG或UART连接时,目标程序和GUI编辑器似乎工作正常

  我在论坛上遇到了与David Atkinson59完全相同的问题:

F2.8069万控制棒:GUI Composer Runtime -项目导出问题  

当我打开运行时“UART_DEMO_APP”时,会出现带有此图像的窗口:  

在"ISO控制卡"的RX引脚上看不到任何信号。

我想知道你是如何解决这个问题的。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fabio,
    我正在调查此事,我将在有更新时提供更新。

    此致,
    科迪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio,

    我已经与GUI编写器小组讨论过,他们建议您在本月底尝试使用GUI编写器。 他们表示,将提供最新情况,纠正上述员额的问题。

    此致,
    科迪