Other Parts Discussed in Thread: DRV8302
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8069万M 主题中讨论的其他部件:DRV8302
我使用DRV8302-HC-EVM识别基于BLDC电机的泵。 泵不能单独拆卸以测试电机。 我能够运行Lab02a进行电机识别测试,尽管Rs值 在0.017 欧姆周围稳定,但显示的LS非常低,例如5.138e-10,这显然是不正确的。 所以我想运行Lab02c来进行低电感电动机识别。 但是,当电机锁定以识别R时,我得到了nFAULT。 监视窗口显示以下估计状态:
gMotorVars.EstState == EST_State_Rs.
一旦发生nFAULT,剩余的标识过程将无效。 请告知如何避免发生nFAULT?