This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8032万:计时器2的计数器,基于上升边缘或下降边缘

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572297/ccs-tms320f28032-the-counter-of-timer-2-based-on-rising-edge-or-falling-edge

部件号:TMS320F2.8032万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我们在步进电机驱动器中使用TMS320F2.8032万PNT,现在我想知道计时器2的计数器是基于上升沿还是下降沿?

如果有PDF,请在附件上显示或提供下载路径,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您可以使用ECAP模块获取上述信息。 请参阅设备主页上的eCAP用户指南。 下面是帮助您入门的示例代码:
    C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2803x\V130\DSP2803x_Examples_ccsv5\ECAP_CAPT_PWM</s>2803

    此致,
    Gautam