This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:连接到ADS5560

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5560, DAC7760, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572126/launchxl-f28377s-connect-to-ads5560

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

我正在测试一个系统,尝试将数字信号从ADS5560输出到现有的Launchxl-2.8377万s,并将模拟信号从Launchxl-F2.8377万s输出到基于Slau519解决方案的DAC7760。 但Launchxl-F2.8377万s上的大多数PIN都已被发现。 是否可以实施此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在连接到DAC8760/7760的7760的40引脚BoosterPack插入式模块连接器上使用SPI SIMO,SOMI,SLK。 有可能吗? 请参阅Slau519。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Jingtai]我将在连接 到DAC8760/7760的7760的40引脚BoosterPack插入式模块连接器上使用SPI SIMO,SOMI,SLK。 有可能吗? 请参阅Slau519。

    [/引述]

    您可以很好地将DAC与launchpad的板载管座引脚连接。

    此致,

    Gautam