This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F2.8377万S:在ADC_SOC_ePWM中使用查找引脚

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572080/launchxl-f28377s-finding-pins-using-in-adc_soc_epwm

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

大家好,我在 LAUNCXL-F2.8377万S中使用'ADC_SOC_ePWM'示例。 请告诉我他们用于输入和输出的针脚... 代码如下所示。

//###################################################################
//文件:adc_so_ePWM_cpu01.c
//标题:ADC通过ePWM触发F2837xS。
//
//! \addtogroup cpu01_example_list
//! <H1>ADC ePWM触发(ADC_SOC_ePWM)</H1>
//!
//! 此示例设置ePWM以定期触发ADC
//!
//! 程序运行后,内存将包含:\n
//! -\b AdcaResults \b:来自的一系列模数转换示例
//! 针脚A0。 样本之间的时间根据周期确定
//! ePWM计时器。
//
//###################################################################
//$TI发行版:F2837xS支持库V130 $
//$发布日期:10月20日星期一10:29:22 CDT 2014 $
//###################################################################

#include "F28x_Project.h"//设备头文件和示例包括文件

void ConfigureADC (void);
void ConfigureEPWM (void);
void SetupADCEpwm (UINT16通道);
中断无效adca1_isr(void);

//用于存储转换结果的缓冲区
#define results_buffer_size 256
UINT16 AdcaResults[results_buffer_size];
UINT16结果索引;
UINT16缓冲器全屏;

Void主(void)

//步骤1. 初始化系统控制:
// PLL,看门狗,启用外设时钟
//此示例函数可在F2837xS_sysctrl.c文件中找到。
InitSysCtrl();

//步骤2. 初始化GPIO:
//此示例函数可在F2837xS_GPIO.c文件和中找到
//说明了如何将GPIO设置为其默认状态。
此示例跳过InitGpio();//
//步骤3. 清除所有中断并初始化PIE矢量表:
//禁用CPU中断
色调;

//将PIE控件寄存器初始化为其默认状态。
//默认状态是禁用所有PIE中断和标志
//被清除。
//此函数位于F2837xS_PIECTRL.c文件中。
InitPieCtrl();

//禁用CPU中断并清除所有CPU中断标志:
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;

//使用指向外壳中断的指针初始化PIE矢量表
//服务例程(ISR)。
//这将填充整个表,即使中断也是如此
//在本例中不使用。 这对于调试非常有用。
// shell ISR例程位于F2837xS_DefaultIsr.C.中
//此函数位于F2837xS_PieVect.C.中
InitPieVectorTable();

//映射ISR功能
EALLOW;
PieVectorTable.ADCA1_INT =&adca1_ISR;// ADCA中断1的函数
EDIS;

//配置ADC并打开电源
配置ADC();

//配置ePWM
配置EPWM();

//在通道0上设置ePWM触发转换的ADC
SetupADCEpwm(0);

//启用全局中断和更高优先级的实时调试事件:
IER || M_INT1;//启用组1中断
EINT;//启用全局中断INTM
ERTM;//启用全局实时中断DBGM

//初始化结果缓冲区
for (resultsIndex = 0;resultsIndex < results_buffer_size;resultsIndex++)

AdcaResults[resultsIndex]=0;
}
结果索引=0;
缓冲器全轮= 0;

//启用PIE中断
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;

//同步ePWM
EALLOW;
CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 1;

//无限循环转换
执行{
//启动ePWM
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;//启用SOCA
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0;//unfreeze,并进入UP计数模式

//等待ePWM导致ADC转换,然后导致中断,
//填充结果缓冲区,最终设置bufferFull
//标志
while (!bufferFull);
bufferFull = 0;//清除缓冲区已满标志

//停止ePWM
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;//禁用SOCA
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 3;//冻结计数器

//此时,AdcaResults[]包含一个转换序列
//从所选频道

//软件断点,再次点击"运行"以获取更新的转换
ASM (" ESTOP0");
}同时(1);
}

//写入ADC配置,并为ADC A和ADC B打开ADC电源
void配置ADC(void)

EALLOW;

//写入配置
AdcaRegs.ADCCTL2.bit.prescale =6;//将ADCCLK除法器设置为/4
AdcSetMode (ADC_ADCA,ADC_Resolution _12位,ADC_SIGNALMODE_SINGLE);

//将脉冲位置设置为延迟
AdcaRegs.ADCCTL1.bit.INTPULSEPOS = 1;

//打开ADC的电源
AdcaRegs.ADCCTL1.bit.ADCPWDNZ = 1;

//延迟1毫秒,以使ADC有时间开机
DELAY _US (1000);

EDIS;
}

void配置EPWM (void)

EALLOW;
//假定ePWM时钟已启用
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 0;//禁用组上的SOC
EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = 4;//在加电计数时选择SOC
EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = 1;//在第一个事件上生成脉冲
EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 0x0800;// set将值与2048个计数进行比较
EPwm1Regs.TBPRD = 0x1000;//将周期设置为4096个计数
EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 3;//冻结计数器
EDIS;
}

void SetupADCEpwm (UINT16通道)

UINT16 acqps;

//根据分辨率确定最小采集窗口(在SYSCLKS中)
IF (ADC_Resolution _12位== AdcaRegs.ADCCTL2.bit.Resolution){
acqps = 14;//75ns
}
否则{//分辨率为16位
acqps = 63;//320ns
}

//选择要转换的通道和转换结束标志
EALLOW;
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC0将转换针A0
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS = acqps;//样例窗口为100 SYSCLK周期
AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5;// ePWM1 SOCA/C上的触发器
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 0;//SOC0的结尾将设置INT1标志
AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1;//启用INT1标志
AdcaRegs.ADCINTFLGCLL.bit.ADCINT1 =1;//确保INT1标志已清除
}

中断无效适配器1_ISR(void)

AdcaResults[resultsIndex+]= AdcaResultRegs.ADCRESULT0;
IF (results_buffer_size <= resultsIndex)

结果索引=0;
缓冲器全轮= 1;
}

ADcaRegs.ADCINTFLGCLL.bit.ADCINT1 = 1;//清除INT1标志
PieCtrlRegs.PIEACG.ALL = PIEACK_GROUP1;
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我他们用于输入和输出的针脚... 代码如下所示。[/QUOT]

    在以上示例中,ePWM触发ADC SOC。 您只需为ADC通道A0提供输入电压。 下面的代码行描述了相同的内容:

    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL =通道;//SOC0将转换针A0 

    启动板上的ADCINA0引脚可以在原理图中看到,该原理图可在下面提到的目录中找到:

    C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\LAUNCHXL-F2.8377万S\HwDevPkg

    此致,

    Gautam