This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8379万D:TMS320F2.8379万D

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571884/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

部件号:TMS320F2.8379万D
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

请分享 TMS320F2.8379万D的DAC和ADC的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否安装了控制套件?
    如果是,则可以检查此路径
    controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\F2837xD\V210\F2837xD_Examples_CPU1</s>2837

    希望这有所帮助。
    此致,
    Keyur