This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当前重建信息不匹配

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571670/current-reconstruction-info-mismatch

你好。

InstaSPIN-FOC用户指南 指出 "SET USER_MAX_VS_MAG = 1.0 for a pure sinewave with a peak at SQRT (3)/2 = 86.6 % duty cycle.This scenario不需要当前重建。" (P205),但user.h注释"设置USER_MAX_VS_MAG = 2/3 = 0.6666 以创建梯形电压波形。  此方案需要当前重建(Lab10a-x)。"

何时需要当前重建?  

设置USER_MAX_VS_MAG =2/3 = 0.6666 以创建梯形电压波形。  此方案需要当前重建(Lab10a-x)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,我们没有更新与实验室项目对应的用户指南。 从motorware15,将SVM范围格式(0至4/3)更改为(0至2/3)。 因此,如果USER_MAX_VS_MAG为>= 0.5 ,则需要当前重建。