This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-F2.8027万F:高压电机控制器

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571547/launchxl-f28027f-high-voltage-motor-controller

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F

你好

我最近使用了LAUNCHLL-F2.8027万F评估板和DRV8301-BOOSTXL驱动板来控制一些无刷直流电动机,从而获得出色的结果。 但是,我现在需要在高电压下运行BLDC电机(在500-1000V范围内)。 我看到TI提供了一个高电压评估板,但它的额定功率仅为1.5 kW,我需要5 kW。 我的问题是,是否有人对我可以在哪些方面满足我的要求提出了建议? 如果有人能让我找一位能够开发高电压控制器的专家,那就更理想了,因为1000V不是我真正想欺骗的东西。 是否有人知道有人提供此类服务?

此致

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,您好!

    我们确实有一家我们建议的公司,位于纽约州罗切斯特的D3 Engineering。我会通过E2E系统向您发送一封私人邮件,以便我可以将您与我在D3谈话的人联系起来。

    Sean