This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:[F2.8069万]如何在I2C模块上动态切换重复模式

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571603/tms320f28069-f28069-how-to-switch-the-repeat-mode-dynamically-at-i2c-module

部件号:TMS320F2.8069万

您好,Champs:

I2C模块可以通过  RM位字段支持重复模式或标准模式。

我们能否动态地交换模式? 或者我们已经指定了我们需要或不需要的顺序。

我们尝试了它,我们资助I2C模块在我们进行软件重置之前不可控制。

谢谢

巴西

Brian Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不能在转移过程中更改它。 您可以在更改RM位之前尝试清除I2CMDR.IRS。