This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C2812:TMS320C2812

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571600/ccs-tms320c2812-tms320c2812

部件号:TMS320C2812

工具/软件:Code Composer Studio

我们一直在CCS中实施MD5算法,我们拥有的DSP板是TMS320F2812。

该算法的工作原理是: 大字符串say (3 KB)将转换为128位哈希值的固定长度。该算法在(1 KB)以内工作良好,但如果字符串长度增加到3KB, 然后,代码以无限循环运行,如果我尝试暂停调试会话,则会弹出此消息。

没有"0x3ffc00"可用的源。

任何人都请让我摆脱这种情况。

此致

Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您收到该消息是因为该地址的代码在引导ROM中。 由于启动ROM代码不是项目的一部分,CCS无法找到并显示它。 库函数也会发生这种情况。

    有什么想法会导致您最终进入启动ROM? 看门狗重置还是NMI?

    Whitney