This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:VREFHIA引脚上的电容器

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571554/tms320f28377d-capacitor-on-vrefhia-pin

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:OPA320OPA350

尊敬的先生:

如数据表中所述,"在12位模式下,在此引脚上至少放置1-UF电容器"(PTP引脚编号37 --> VREFHIA)

如果我放置了2.2 -UF而不是它,会发生什么情况? 它的优点和缺点是什么? 哪一项更好?

此致,

Maulik Timbadiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我放置2.2 -UF而不是它,会发生什么情况? 它的优点和缺点是什么? 哪一项更好?[/QUOT]

    2.2uF优于1uF。 值越高越好(但您需要停止在某个值)。 此电容只是 一个去耦电容器(或平滑电容器),它出现在Vref引脚上的主要目的是保持参考稳定性,因为与平均值的轻微偏差会导致ADC值波动。

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Maulik,

    电容器为ADC参考提供电荷,ADC参考可以消耗相当锋利的瞬态电流,需要在1个ADCCLK周期内稳定下来。 在这方面,更大的电容器更好,因为它将在瞬态电流被消耗时保持参考电压更稳定。 但是,您需要小心,因为运算放大器在驱动大电容负载时可能会出现稳定性问题。 因此,您可能需要限制电容器尺寸和/或为电容器提供一些小系列电阻,以保持驱动运算放大器稳定。

    如果您搜索C2000论坛,您将发现我们建议使用OPA320 + 2.2uF电容器+ 560 m 电阻器或OPA350 + 22uF电容器+ 100 m 电阻器来提供ADC参考输入。