This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压电机控制

Guru**** 2532370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571562/high-voltage-motor-control

我需要在高电压和高功率(约 7 - 8 kW)下运行BLDC电机。 TI高压开发套件似乎不会降低它的功率,我想知道是否有人知道在哪里可以找到这些东西? 理想情况下,如果有一个可以随时运行的套件,或者有一个具有一些专业知识的人在商业上开发控制器? 感谢您的任何帮助。

Matt Weyer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用伺服驱动器模块进行检查,例如ABB,Siemens,Baldor ...