This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:帮助我解决此问题!

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571620/ccs-tms320f28335-help-me-fix-this-problem

部件号:TMS320F2.8335万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,mem!

我正在安装MATLAB支持软件包,我安装了CCS v6和控制套件3.4 4,但MATLAB找不到controlSUITE的版本,请用plase帮我修复它。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我遇到了同样的问题... 导航至:C:\ti\controlSUITE

    打开Release Notes.txt文件并编辑第二行。 在我的情况下,我不得不将第二行修改为:交错PFC套件3.4 v……4.

    此致,

    Gautam