This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:需要帮助查找F2.8335万的DAC USB UART示例代码

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571215/rtos-need-help-of-finding-example-code-for-dac-usb-uart-of-f28335

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好

团队

我需要有关获取F2.8335万的DAC USB和UART代码的帮助。

我下载了控制套件,但不确定它是否有上述代码!

请告诉我从哪里可以获得参考示例

谢谢你

Deepak R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    团队
    请就此提供帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好,

    F2.8335万没有DAC或USB功能,只有UART (SCI)。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Adam!