This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:用于F2.8069万的编程/调试工具

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571437/tms320f28069-programing-debugging-tool-for-f28069

部件号:TMS320F2.8069万

您好,

1-我在设计中使用Piccolo 2.8069万,我想知道是否有工具可用于对处理器进行编程/调试。

目前,我正在使用F2.8069万 controlSTICK和外部跳线来编程/调试主板。  我希望TI或 第三方已经在做这项工作。

2-我的第二个选择是将controlSTICK中使用的调试电路集成到我的电路板上。

controlSTICK基本上使用IC从USB到F2.8069万进行通信。
FT2232D和EEPROM
然后我的问题变成,我是否需要对这些IC进行编程?
FT2232D的规格 显示"无需USB特定固件编程"
EEPROM用于启动,所以我猜它已经写了什么?

我真的不想采取这种方法,除非我确信它会起作用。

 

我还有其他选择吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PowerGuy 说:
    我在设计中使用Piccolo 2.8069万,我想知道是否有工具可用于对处理器进行编程/调试。[/QUOT]

    当然还有各种工具。 最经济的工具是XDS100v2 -14pin

    您也可以签出XDS200,XDS560。

    此致,

    Gautam