This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571377/tmdshvmtrpfckit

线程中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKIT,controlSUITE

我使用TMDSHVMTRPFCKIT和TI示例“HVPM_Enhanced_Sensorless _2803x”Form "C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\HVMotorCtrl+PfcKit_VIT\HVPM_Enhanced_Sensorless 2.1 _2803x” 来控制PMSM电机。 CCS版本是6.0 .1.0.004万。 它可以将编译的示例下载到2.8035万处理器,没有任何问题。 但是,我尝试从“C:\ti\controlSUIT\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \~GUI”打开GUI“HVMTRPFCKIT-PM-ACI-UI.exe”,它总是显示错误消息

“已为此接口启用VCP自动连接,但从系统检索COM端口时出现问题。 这可能是由于WMI损坏造成的。"

社区中是否有人有相同的问题,并且能够提供解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用GUI.exe,您需要从加载正确的.out

    C:\ti\controlSUIT\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \~GUI