This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8069万:我的朋友给我提供了这个开发套件。 我想根据上述目标开始我的发展。 我需要开发套件的快速入门指南。 我想尝试坞站的一些硬件外设。

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571285/tmdsdock28069-i-got-this-development-kit-from-my-friend-i-wanted-to-start-my-development-based-on-the-above-target-i-wanted-the-quick-start-guide-of-the-development-kit-i-wanted-to-try-out-some-hardware-peripherals-of-the-doc

部件号:TMDSDOCK2.8069万
主题中讨论的其他部件:controlSUITE, C2000WARE

尊敬的先生:

我从朋友那里获得了此开发套件。 他丢失了随附的光盘。

 我想 根据上述目标开始我的发展。 我需要开发套件的快速入门指南。 我想尝试 将坞站的一些硬件外设连接到外部世界。 无法找到文档,因此请发送一些快速入门指南。

感谢您,

此致,

S.M.A.R.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请下载controlSUITE。 它包含所有C2000器件的所有示例软件和原理图。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者,您也可以使用 C2000Ware。 这是C2000器件支持库的新结构。 尽管许多文档都是针对controlSUITE的,但C2000Ware结构中也提供了相同的项目。

    谢谢!
    标记