This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:如何处理未使用的模拟输入?

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571231/f28m35h52c-what-to-do-with-unused-analog-inputs

部件号:F28M35H52C

您好,

我正在处理使用F28M35H52C1RFPT DSP的应用。  Concerto共享外设可从主子系统和控制子系统访问。 。

模拟共享外设包括两个12位ADC (模数转换器)。每个ADC具有8个通道。 我使用了来自DSP的4通道ADC,其他ADC通道未使用。

如何处理未使用的模拟输入? 我是否应保持浮动或需要提供PU或PD电阻器?

请引导我。

此致,

Rajkumar

Sanmina

9关闭语音收藏

我正在使用ATmega328p Atmel微控制器开发一个应用程序。 我开始使用28 PDIP版本,但现在我想使用32 TQFP,我注意到在编译Altium项目后,它有2个额外的输入。

这些输入为ADC7:6,"用作A/D转换器的模拟输入。 这些引脚由模拟电源供电,并用作10位ADC信道,"数据表显示。

我在网上读到过一些人在使用ADC并具有浮动输入时得到未知结果。 我知道他们所做的是激活下拉电阻,但我看不到如何配置它们(因为它们不属于I/O端口)。 此外,我的应用程序甚至根本不使用A/D转换器。

有哪些最佳实践? 我应该连接外部下拉电阻器吗? 是否忽略Altium错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raj,

    只需将未使用的ADC引脚连接到AGND或模拟接地。 千万不要让它们漂浮!

    此致,
    Gautam