This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:CPU1未接收到共享阵列的更新,而CPU2可以

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1092074/tms320f28377d-cpu1-not-receiving-update-of-shared-arrays-whereas-cpu2-can

部件号:TMS320F2.8377万D

您好,

我正在尝试将数据从一个CPU1传递到CPU2,反之亦然(以阵列形式)。 我已成功地将数据从CPU1传输到CPU2,但似乎不能实现相反效果。

以下是两个数组,其中具有用于内存分配的#pragma语句:

 

#pragma DATA_SECTION(mT,"Cpu1ToCpu2RAM")
uint16_t	mT[4];

#pragma DATA_SECTION(iT,"Cpu2ToCpu1RAM")
uint16_t    iT[2];

在CPU1中更新MT,如果在以下ISR中传递到CPU2,则由CPU1触发:  

interrupt void probe_CPU2(void)
{

    // stuff to ship to CPU2 dummy update --------------------
    if((ISR_count1 % 40000) == 0){
        slider1++;
        slider2 += 2;
    }

	// Communicate with CPU2 via IPC
	SendDataToCpu2 = slider1;
	SendAddrToCpu2 = slider2;
	IpcRegs.IPCSENDDATA = (Uint32) SendDataToCpu2;		// Write the result to the IPC data register
	IpcRegs.IPCSENDADDR = (Uint32) SendAddrToCpu2;		// Write the result to the IPC addr register
	IpcRegs.IPCSET.bit.IPC1 = 1;						// Set the IPC1 flag for CPU2

	RecDataFromCpu2 = (Uint16) IpcRegs.IPCRECVDATA;		// Read data on IPC data register
	RecAddrFromCpu2 = (Uint16) IpcRegs.IPCRECVADDR;		// Read data on IPC addr register

	// Arrays management
	// Transfer modulation signals from CPU1 to CPU2
	mT[0] = slider1;
	mT[1] = slider2;
	mT[2] = slider1;
	mT[3] = slider2;

	// data updated by CPU2 --- NOT WORKING!!!
	input1 = iT[0];
	input2 = iT[1];

	PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;     // Acknowledge PIE group 3 to enable further interrupts
	EPwm2Regs.ETCLR.bit.INT = 1;                // Clear EPWM1_INT flag to allow further interrupts

}

此ISR为CPU2设置IPC1标志,以使用以下ISR (在修改后)进行响应:

interrupt void ipc1_isr(void)
{

	// Read data from CPU1
	temp1 = (Uint16) IpcRegs.IPCRECVDATA;
	temp2 = (Uint16) IpcRegs.IPCRECVADDR;

	// Send data back to CPU1 multiplied
	IpcRegs.IPCSENDDATA = (Uint16) temp1*4;			// send CPU2.CLA response back to CPU1
	IpcRegs.IPCSENDADDR = (Uint16) temp2*4;

	ISR_count1_cpu2++;  // ISR coutner

	if(ISR_count1_cpu2 % 20000 == 0){

	    dummy1++;

	    iT[0] = dummy1;
	    iT[1] = dummy1 + 1;
	}


	// Return from interrupt house keeping
	IpcRegs.IPCACK.bit.IPC1 = 1;				// Clear IPC1 bit
	PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1;		// Acknowledge PIE group 1 to enable further interrupts

}

调试我在CPU2中看到正确更新了mt时没有问题。 我也可以看到它在CPU2中正确更新,但我看不到CPU1对它的任何修改,因为input1和input2变量始终保持0,而不使用它的实际新值更新,CPU2确实修改了该值。  

似乎我可以从CPU1修改mt并使它对CPU2可见,这是可以的,但似乎虽然我可以在CPU2中修改它的阵列,但我看不到CPU1的修改发生。

我们非常感谢您的任何帮助。  

非常感谢,

尼古拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新,我实际上能够看到以下命令:

    #pragma data_section(MT,"Cpu1ToCpu2RAM")
    uINT16_t mt[4];

    #pragma data_section(it,"Cpu2ToCpu1RAM")
    UINT16_t it[2];

    尽管定义方式相同,但实际上不要为两个不同的CPU标识相同的内存地址。 仅第二个阵列会发生这种情况。 换言之,内存中的地址与从CPU1和CPU2调试器中看到的MT阵列的地址相同,但它们却不同。 我检查了.cmd文件中的内存部分,但它们看起来是一致的。 有什么建议?

    非常感谢,

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    您是否在两个项目中定义了相同的变量? 这可能无法保证变量在两个内核中被分配到相同的地址,因为它们都是独立的CCS项目。 如果您有多个区段分配给 Cpu1ToCpu2RAM / Cpu2ToCpu1RAM,则可能会发生这种情况。

    解决这个问题的方法很少是-  

    1)仅在一个项目中定义变量,并在初始化过程中使用IPC将阵列的地址传递给CPU2

    2) 为 需要分配给MSGRAM的每个全局设置单独的部分

    #pragma DATA_SECTION(mT,"Cpu1ToCpu2RAM_1")
    uint16_t mT[4];
    
    #pragma DATA_SECTION(iT,"Cpu2ToCpu1RAM_1")
    uint16_t iT[2];
    
    
    #pragma DATA_SECTION(otherVar,"Cpu1ToCpu2RAM_2")
    uint16_t otherVar[4];
    
    #pragma DATA_SECTION(otherVar,"Cpu2ToCpu1RAM_2")
    uint16_t otherVar[2];

    在链接程序cmd文件中,您可以使用Group来确保按完全相同的顺序分配各部分

        GROUP : > CPU1TOCPU2RAM
        {
            Cpu1ToCpu2RAM_1
            Cpu1ToCpu2RAM_2
        }

    3)不使用data_sectionpragma,而是使用位置pragma强制链接器在指定的内存位置分配数组

    示例用法:  

    #pragma LOCATION( x , address )
    int x;

    此致,

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Veena,

    谢谢。  

    是的,我在两个项目中都指定了#pragma语句。  

    感谢您的建议,我将尝试这些建议。

    此致,

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicola,

    以下是编译器团队的响应-  

    强制全局变量排序的方法一文 说明了如何将一个或多个变量放在特定地址。  在您的情况下,两个项目必须共享执行此操作的代码。  关于实现它的源文件,我建议它们位于两个CCS项目之外的一个位置,然后按照 此处所述将这些文件链接到每个项目。  请记住,链接程序命令文件也可以#include文件。  最好的编程方法是在 一个位置定义重要的细节(如共享内存的基本地址),然后自动将其传播到需要它的所有其他位置。

    此致,

    Veena