This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8065万:TMS320F2.8065万 Matlab外部模式USB串行适配器

Guru**** 2503865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091855/tms320f28065-tms320f28065-matlab-external-mode-usb-serial-adapter

部件号:TMS320F2.8065万
主题中讨论的其他部件: TMS320F2.8069万M

我的疑问是关于基于TMS320F2.8065万的控制器板的Matlab外部模式。

我有一个Launchpad TMS320F2.8069万M,在这里我可以使用简单的USB线将它与Matlab连接,并可以刷新代码,以及在外部模式下运行Matlab模型以进行监视和调谐。 我知道它也有板载调试器硬件。

我想了解,如果我必须在基于F2.8065万的定制板上实现相同的功能,我需要在PCB上执行哪些配置?

请告诉我以下理解是否正确:

我必须从自定义板PCB中取出UART Rx和Tx引脚,然后在该自定义板PCB和运行Matlab的计算机之间连接一个外部USB串行适配器。

通过此连接,我是否能够通过Matlab将代码直接闪存到控制器上(可能正在使用SCI引导),或者我是否仍需要XDS110来刷新代码?

我是否只能使用串行USB适配器运行外部模式? 基于CAN/CP的外部模式的情况是否相同?

敬请推荐。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    在您的定制板上,您需要一些JTAG连接。 您可以复制板载xds110,从Launchpad原理图复制设计,或者具有JTAG接头并使用外部JTAG。

    谢谢,此致,

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Santish提供的信息。

    您指的是外部XDS110吗? 通过它,我可以在外部模式下从Matlab连接到主板?  

    但是Matlab外部模式通过SCIA端口进行通信,JTAG不能访问SCIA引脚。

    请您澄清一下这一点吗?

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rohit,

    您可以拥有外部XDS110的标头。 MATLAB正在使用SCI下载代码,但您仍需要JTAG进行初始编程。

    谢谢,此致,

    Santosh