This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万D:F2.8377万D USB (A型+ Lightning时)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617321/tms320f28377d-f28377d-usb-when-type-a-lightning

部件号:TMS320F2.8377万D
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

客户正在使用F2.8377万D USB。

他们在将U盘连接到A型+ Lightning时遇到了一个问题。 成功枚举后,连接将丢失。如果(USBHMSCDriveReady(g_psMSCInstance)!=0),在此处失败。

如果只有A型,没有Lightning,就没有问题了。

对我们有什么建议?

Br,Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们从未使用Lightning进行过任何测试。 我目前不能就此发表评论。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以尝试一下并进行一些测试吗?
    非常感谢。
    Br,Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前没有计划对此进行测试。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与MSC通信的DSP2.8377万控制器基于TI USB.lib。 
    与U磁盘和读卡器通信时,枚举过程成功。 
    但是,控制器完成SCSI命令后,它将按顺序发送到读卡器。 
    然后控制器的管道生成错误(USB_Host_in_error)中断。 
    因此控制器无法与IT通信。 您是否有一些好的建议?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助! 我需要你的帮助。 请

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的C2000Ware示例是什么? 我会用我们的一个例子来证明这一点。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     首先,感谢您的支持。  我从controlSUITE.6获取msc的usb.lib,但仍存在上述问题。此3.4 库是否支持读卡器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪种类型的读卡器? 我不这么认为。

    另外,我建议使用C2000Ware中的示例和代码。 这是我们的新软件发布包。

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我想测试基于dsp2.8377万的USB通信信号的质量。 如何控制 USB控制器在设备或主机模式下发送指定的测试代码类型? dsp2.8377万的数据表中没有说明。   您能否提供详细的测试流程?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件将USB控制器配置为主机或设备模式。 请参阅C2000Ware中的USB示例。

    e2e.ti.com/.../61.9425万

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     但是,如何控制 DUT( DSP2.8377万)在设备 和主机模式下发送指定的测试数据包?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal,
    是否有来自标准测试代码的测试软件包,适用于设备和主机?
    客户希望在测试代码通信期间获得测试软件包。
    非常感谢。
    Br,Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些例子是我们不幸遇到的最好的考验。 他们是否在C2000Ware中运行了设备和主机模式示例??

    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sal,
    他们已经在C2000Ware中运行该代码。
    但是,没有用于软件包测试的代码。

    Br,Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! Sal Pezzino

                我们有两个关于USB通信的问题。 首先,如何控制 设备根据2.0  测试模式 寄存器发出定义的测试数据包。 此外,在win8或win10中安装Window驱动器时,系统会指示散列值不在指定的目录中。 您能否向我们提供  Microsoft已签名的驱动程序?    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请参阅C2000Ware中的USB库用户指南。

    此外,C2000Ware中提供的驱动程序已经过签名。 在Windows计算机上安装它们应该没有问题。

    SAL