This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8032万:如何通过bootloader使用密码重新编程代码

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/619142/tms320f28032-how-to-reprogram-the-code-with-password-by-bootloader

部件号:TMS320F2.8032万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE, controlSUITE

当我在APP代码中使用CSM功能时,我如何通过bootloader重新编程APP代码。 如果引导加载程序是由我自己开发的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    您是否已阅读引导和引导加载程序的用户指南? www.ti.com/.../sprugo0b.pdf

    另请查看C2000Ware中F2803x的闪存内核示例。

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我查看了bootloader指南。但我从falsh启动。 它就像一个应用程序文件,因为它从闪存启动并在闪存中运行。 所以指南不适合我。 我关心的是,当有密码的芯片时,如何对代码进行重新编程。 我也会使用闪存API。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jackey,

    如果要在安全设备上对闪存进行重新编程,则应复制闪存API功能以保护内存并从安全存储器运行闪存API功能(或者)您需要解锁设备才能从安全(或)不安全的存储位置运行闪存API功能。

    请参阅controlSUITE中提供的Flash2803x_API_Quickstart.pdf的Pg:23。

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jackey,

    您的问题是否得到了回答。 我可以关闭此线程吗?

    Manoj