This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万F:从USB复制到内部闪存

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/617251/ccs-tms320f28069f-copy-from-usb-to-internal-flash

部件号:TMS320F2.8069万F
主题: controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

我终于找到了加载USB驱动程序的代码,导航到正确的文件夹。
1)我可以获取.out文件并直接加载它吗? 我是否需要获得一个二进制文件,以便直接加载到内部闪存中?

2)如何获取文件内容并重新编程内部闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parag,

    请查看本文档 www.ti.com/.../sprabv4b.pdf

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj,如果我想使用真正的引导加载程序,这份文档非常棒。 我的问题与从正在运行的程序对内部闪存进行编程有关。 以下是情景:
    1)我有一个在TMS320F2.8069万F上运行的编程。 我正在添加将从USB驱动器读取的代码。
    2)正在添加的代码将在main()例程中的while (1)循环之前执行。 想法是,当设备需要重新编程时,设备将重置,然后我的新代码将在USB驱动器上检测到新图像
    3)我希望能够从USB读取新图像(.hex),然后使用新图像对TMS320F2.8069万F进行编程。

    是否可以执行步骤3?如果可以,是否有RAM例程可供我写入以对内部闪存进行编程? 您是否有一个例程,用于擦除内部程序闪存,然后从RAM (或直接从USB)复制映像?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否应该考虑实施f2.8069万_flash_kernel示例的子集? 我担心我仍然必须操纵编译的代码以确保块末尾有校验和值。  

    我是否会使这里的事情变得复杂,或者我不理解此设备自我编程的基本部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parag,

    如果您能够读取USB驱动器并更新RAM中的新十六进制内容。 您可能可以使用此示例代码作为参考,以使用此示例擦除旧代码并在闪存中编程新代码。

    示例代码\ Project:<controlSUITE>\libs\utilities\flash_api\2806x\v100a\example_Flash2806x_API</s>2806
    文档 :controlSUITE\libs\utilities\flash_api\2806x\v100a\doc

    此致,
    Manoj