This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8062万:XDS110不工作

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/618025/ccs-tms320f28062-xds110-not-working

部件号:TMS320F2.8062万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

XDS110再次出现问题。 我可以使用XDS100V2调试F2.8027万,也可以使用XDS110调试F2.8027万。 我也可以用XDS100v2调试F2.8062万,但不能用XDS110调试F2.8062万。

这是我收到的错误


执行以下命令:

%CCS_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddataFilet%-RV -o -S完整性

[结果]


——— [打印主板配置路径名]------------------

C:\Users\quede\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
TI\0\0\BrdDat testBoard.dat

——— [打印reset-command软件日志文件]------------------

该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
图书馆的建造日期是2017年23日。
库的构建时间是'19:37:36'。
库软件包版本为6.0 .628.3。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x0.0005万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------

扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是带USB接口的XDS110。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置了XDS110功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。

——— [出现错误,此实用程序已中止]---------------

此错误由TI的USCIF驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffffff17)。
标题为'C_ERR_PATH_Broken '。

解释如下:
JTAG IR和DR扫描路径不能循环位,它们可能已损坏。
扫描JTAG扫描路径的尝试失败。
目标的JTAG扫描路径似乎已中断
存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB调试探头_0]

为什么它不起作用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    一些资源(如果尚未签出):
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Target_Connection_Guide

    此致
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,谢谢,我读了所有这些,正如我前面所说的,xds100v2在主板上工作,xds110在F2.8027万上工作,而不是在f2.8062万上工作:/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,与团队中的其他人同步。

    感谢您的耐心等待,
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是XDS110的哪个版本?

    dbgjtag输出中的错误消息可能是由几个不同的原因引起的。  但基本上,探头无法通过JTAG扫描链扫描数据。

    1) TAP状态未同步,且当探头请求时目标未进入扫描状态。

    2)某种东西完全阻止了目标扫描。

    3)探针和目标之间的电压水平不相同(可能不是问题,两者看起来都是3.3 V部件)。

    4)一个或多个JTAG信号未正确连接(TCK,TMS,TDO,TDI)。  

    让它与F2.8027万配合使用不会使这些选项成为可能。 F2.8062万接线出现的任何问题也可能是F2.8027万的一个问题。 仔细检查主JTAG信号是否已连接。  确保扫描时未断言nTRST。 另外,请仔细检查是否未应用其他主板重置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复,我将在明天发布所有信息,包括示意图,希望我们能找到故障:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我回复晚了,我一直很忙...

    这是我的n`t图,我不知道什么是错的... 我检查了所有内容,它仍然无法与XDS110配合使用。 也许有人发现了问题:/

    感谢您的帮助:)e2e.ti.com/.../F2.8062万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有人? 这确实是wierd...为什么它与XDS100v2一起工作,而不是与XDS110...一起工作?  @_@

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我还没有看过您昨天发布的示意图,但过去几天在休斯敦这里有点奇怪。  我今天就试着去了解一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否连接到独立的XDS110探头? 如果没有,您尝试使用的XDS110的原理图是什么? 当探头尝试通信时,仔细检查nTRST引脚上的电压水平。 当时应该很高。 如果不是,则可能是目标未从调试重置中退出的问题。 如果出现这种情况,请在nTRST上进行上拉,而不是下拉,以测试连接重置是否正常。 (我们的代码除了运行nTRST之外还运行JTAG状态机,因此它仍然可以工作。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,我的`s…你住在休斯顿……现在发生的事情令人难以置信:/希望你好。

    对于XDS110,它是一个独立的调试探测器。 我将n`t TRST引脚切换器,我今天订购了新的PCB,并将调试器更换为皮层10引脚调试连接器,这样我就不必焊接任何可能有错误的特殊电缆。 PCB到达大约需要3-4天,但我将使用我现在拥有的PCB进行测试。

    但原理图看起来对您很好吗? 我不使用外部时钟,针脚配置是否正确? 我n`t了F2.8069万_controlSTICK_SCH[R1]和launchXL F2.8069万M,但我看不出有什么区别:/

    我觉得一切都很正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天,我不能n`t它。 看来您对TRST下拉电阻器的看法是正确的。 我用上拉开关了它,现在我可以调试主板了。 太棒了!

    我希望这是唯一的错误。 但是,独立的xds110能够驱动高电阻的下拉电阻值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设探头的信号连接到电路板上的正确JTAG信号,我没有发现您发布的原理图有任何错误。 与目标的连接显示正确。