部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S
工具/软件:Code Composer Studio
使用Windows 7 64位Professional,CCSv7和Launchxl-F2.8377万S。 在RAM中调试代码或在闪存中运行时使用CCS连接到代码时,它将通过VCP (虚拟COM端口)与TeraTerm通信 。如果断开CCS,COM端口将继续工作。 但是,如果我断开USB电缆,然后重新连接,TeraTerm会找到端口并似乎连接到该端口,但似乎不会传输任何字符。 我认为代码正在运行,因为LED按设计闪烁。
当CCS未连接到目标甚至未运行时,是否需要对USB上的COM端口执行特殊操作?
Mike