请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M 主题中讨论的其他部件:DRV8301
您好,
我正在运行一台F2.8069万M-LaunchXL,在Simulink上有一台bootr DRV8301。 我想发送运行时的电流,电压和功耗数据。 我不知道该怎么做。 是否需要设置ADCINA7才能读取VDC_Bus电压? 如果是,我会使用哪些值进行缩放,计算功率的正确数学是什么? 我可以从alpha/beta Clarke转换中获取当前值,但我确定使用哪些值来扩展当前值?
希望是有道理的。
感谢您的参与