主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD2.8379万D
您好,
我正在电源电子测试台使用TMDSCNCD2.8379万D控制卡。 调试连接(卡上的光学分离JTAG)与代码编写器工作室(7.2)有时会因某种故障而中断,这似乎是由控制卡本身造成的。 CCS在所有表达式上显示“BAD”,然后控制卡进入我未知的状态。 它似乎悬挂在调试功能内。 如果是重置状态,测试台将自动发出呼叫。 ePWM和GPIO外设似乎仍然工作,因为电路输出处有脉冲电流。 但电流高于模拟值的测量值,结合中断,则允许。 尝试通过粗鲁的重试重新建立连接不起作用。 单击CCS中的RESUME (恢复)不会再次启动应用程序,播放标志保持绿色。 在代码窗口中,蓝色程序位置箭头在while循环(通过观察相应的标志等待模拟转换结束)和所连接中断标志的clear命令之间跳转。 这在模拟通道A转换中断结束时发生
是否有人以前发现过类似这样的错误? 是否有人知道输入哪个州? 在这种情况下,我是否应该使用看门狗来重置控制器?
此致,
马丁