我是Lanuchpad TMS320F2.8027万,负责测试软件
问题1.
1.是否可以使用监视程序计时器的最长时间为850毫秒。 我没有比这更长的时间了。
问题2.
使用看门狗,我必须重置我的程序,我已经为其添加了以下代码到我的程序中
ServiceDog ();
EALLOW;
SysCtrlRegs.SCSR = 0x0000;
SysCtrlRegs.WDCR = 0x002F;
EDIS;
watchdongvariable=999;
理想情况下,850毫秒后,看门狗应重置芯片。 因此,我假定watchdogvariable中存储的值应该在初始化值(即0和999)之间切换。
但我观察到它被永久地固定在999。我的节目就停止了。
但是,我希望看门狗重置程序在main()中再次启动。
请回答