This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:在推出设计时缓冲了VREF

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA320, OPA350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621502/tms320f28377s-snubber-on-vref-on-launch-design

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部件:OPA320OPA350

我有一个F2.8377万S的启动套件。每个 Vref输入都由 连接为缓冲器的OPA320驱动;还有一个2.2uF/560毫欧的Vref到地的网络。 此缓冲器网络的用途是什么? 如果使用不同的放大器,是否需要缓冲器?

谢谢!

蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tim,

    此网络用于确保运算放大器稳定。 网络可能需要使用不同的运算放大器进行更改。 OPA320和OPA350是驱动VREFHI的好选择,并应产生类似的缓冲电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是否特别需要使用此类高带宽放大器来驱动Vref?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Timothy:

    是的,需要高带宽和高电容负载驱动,因为VREF引脚会产生短而高的电流瞬变,需要稳定到<< 1 LSB。  引脚上的电容器与运算放大器的带宽相结合,可以处理瞬变。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢。

    蒂姆