This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8035万:不能从ASM引导跳转至应用程序代码("");

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621411/tms320f28035-can-t-jump-to-application-code-from-boot-by-asm

部件号:TMS320F2.8035万

你(们)好

我们设计了自定义的固件升级流程。

将启动代码置于闪存 扇区E~H 从 0x3F7FF6开始。

将应用程序代码放入 闪存 扇区A~D 从0x3F5FF6开始。

它不能通过调用ASM跳转至应用程序代码("        lb 0x3F5FF6");是否还有其他配置需要注意? 例如引导和应用程序CMD文件? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel,

    您是否在独立模式(或)仿真模式下工作? 您是否确保启动代码以开头执行。 您可以轻松检查ASM (" lb 0x3F5FF6");将通过在RAM中修补此代码并执行它来工作。

    此致,
    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题是否已解决?

    Manoj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在RAM中运行后已解决问题。 非常感谢。