您好,
我正在使用TMS320F2.8335万 eZdsp电路板。 尝试在SCI B上传输和接收数据
我已为SCI B通信配置了GPIO9和GPIO11,并通过终端读取/写入数据。 我在eZdsp电路板上使用了J12的Pin 3和5进行传输和接收。
进行GPIO9和GPIO11配置时,SCI B上没有信号,即J12的引脚3和引脚5。
然后在阅读不同的论坛后,我按照以下奇怪的配置顺序进行了介绍,
步骤1:将GPIO18和GPIO19配置为SCI B外设
步骤2: 将GPIO9和GPIO11配置 为SCI B外设
步骤3: 将GPIO18和GPIO19配置 为SCI B外设
通过上述配置,我可以从J12的引脚3传输数据。 真的不知道是什么让它使用这种奇怪的GPIO配置来传输数据。
现在我的问题是,即使在这种奇怪的配置下,SCI B接收也不会发生。 我可以从已验证的终端传输数据,但控制器无法接收数据。
我在多个F2.8335万 eZdsp电路板上尝试了相同的方法,但无法使SCI B正常工作。
是否有人可以帮助我在F2.8335万 eZdsp板上设置SCI B通信?
提前感谢。