This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:f2.8377万s内部温度传感器精度

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/616404/tms320f28377s-f28377s-internal-temperature-sensor-accuracy

部件号:TMS320F2.8377万S

你好,冠军,

我在数据表中发现F2.8377万S内部温度传感器在数据表中的准确度为15度,但在示例中:

IF (DevCfgRegs.REVID >= 3)

//
//用于生产设备(修订版 c),从OTP中拉出斜率和偏移量
//
tempSensor_tempSlope =(Int32)getTempSlop();
tempSensor_tempOffset = getTempOffset();
}
否则

//
//对于预生产设备,请使用这些静态值来确定坡度
//和偏移
//
tempsetor_tempSlope = 5196;
tempsetor_tempOffset = 1788;
}

我们似乎在OTP中有校准数据,那么校准后的精确度是多少? 我们是否有其他方法来提高准确性?

谢谢!

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    +/-15度 C规格是在OTP中使用校准数据时的规格。 为了获得更高的精度,客户必须提供自己的温度校准或温度参考点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,

    因此,如果客户可以测量外壳温度,我们是否有计算温度的公式,因为数据表标记中的F2.8377万S最大温度为TJ,因此客户应将TJ确定为不超过限制。

    谢谢!

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,

    你对此有什么想法吗? 原因是我们不能在数据表中限定环境温度,仅确定结温,因此客户应保持结温。

    谢谢!
    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    是的,应该可以根据环境温度和其他一些条件估计结温。  您可以在数据表部分" 5.7 热阻特性"中找到提供设备热特性的部分。  

    如果客户需要热警报,他们可能希望在生产中以最大额定功率和温度测试其系统。  然后,他们可以捕获此温度下的内部温度传感器读数,并将其存储在客户OTP中。  如果在展开操作期间,他们检测到温度传感器读数达到捕获值,则可以根据系统情况启动软关机或警告。  如果读数大大超过捕获值,则可能会执行紧急关机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devin,

    因此,如果客户调谐斜率和偏移自调,则最好的情况是什么,因为即使它是传感器,它也有其极限。

    谢谢!

    巴西
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    根据特征参数,传感器线性至至少为+/-1度以内。 C在正常工作范围内。 请注意,由于校准强制/感应精度和F2837x ADC,客户还会遇到其他校准错误。