This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:HRPWM说明

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621770/tms320f28377s-hrpwm-note-explain

部件号:TMS320F2.8377万S

你好,冠军,

在F2.8377万S HRPWM中,我对HR期间模式的以下注释感到困惑:

"

启用高分辨率期间控制时,仅在ePWMxA上,而不是在ePWMxB输出上
反之,非高分辨率输出在上升计数模式和下将具有+/- 1 TBCLK循环抖动
上行计数模式下+/- 2 TBCLK循环抖动。

"

我能理解,在HR Period (HR周期)模式下,如果我使用PWMA输出HRPWM ,而不使用PWMB作为HR输出,则PWMB会有抖动吗?

谢谢!

巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    您的理解是正确的。

    此致,

    克里斯