This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:GPIO-INT从HALT信号中唤醒噪声或切断和quot;短路和quot;,可能发生什么情况?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621514/tms320f28034-gpio-int-wake-from-halt-signal-noisy-or-get-cut-short-what-may-happen

部件号:TMS320F2.8034万

您好,

我的客户正在使用通信信号从低功耗模式唤醒F2.8034万,将RX引脚配置为GPIO,并在中断矢量中将其设置为唤醒设备。 但是,有时在公共汽车上有交通,而公共汽车将要睡觉或醒来。 根据DS,一旦将其唤醒的GPIO下拉,它必须保持低电平至少达到PLL锁定所需的时间(再增加几个周期),整体约为1-10ms,如果不是,DS表示-  

如果向GPIO引脚馈送嘈杂信号,则为的唤醒行为
设备将不是确定性的,并且设备可能无法退出低功率模式以进行后续唤醒脉冲

这里的关键问题是,这是否会导致设备在低功耗模式下"卡住",并且即使有干净的唤醒信号,也永远不会唤醒(上面突出显示的部分是什么意思)?

我的客户可能已经看到了这个问题,我想确认这确实是可能发生的事情。

谢谢!

Etai