This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCXL-F2.8027万F:LUNCXL-F2.8027万F

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/620634/ccs-launchxl-f28027f-launchxl-f28027f

部件号:LAUNCHTXL-F2.8027万F
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

根据 C2000Tm微控制器应用报告(www.ti.com/.../sprabv4b.pdf)的串行闪存编程,我正在尝试通过收发器(USB到TTL FT232RL)对C2000 LaunchPadXL 2.8027万F进行串行闪存编程。

在应用报告后,我将GPIO引脚设置为下表中显示的引脚。 这应使其进入SCI引导模式。 链路收发器 已正确连接 (RX到TX ,GND到GND)  

GPIO37. 0
GPIO34. 1.
TRST 0

正如应用报告所示,我使用 了Control Suite中的应用程序和内核项目 ,将其作为.out文件构建在代码编辑器工作室中,然后使用hex2000将其转换为.txt文件。 在得到所有这些之后,我用串行闪存编程器将它连接到微控制器上。

使用的命令:   

 C:\ti\controlSUITE\DEVICE_SUPPORT\~Utilities\serial_flash_programmer >serial_flash_programmer -d F2802x -k f2.8027万_flash_kernel.txt -a application.txt -p COM3 -b 3.84万

这是我收到的内容:

C2000串行固件升级器
版权所有(c) 2013 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

正在获取通信状态
建筑通信DCB
调整端口设置

调用F05_DownloadImage
正在将application.txt下载到设备...

这已经持续了1.5小时,收发器 和板看起来都没有发生任何事情。  我读过一个论坛讨论,一个家伙用9600 boud等了一个小时 ,但它在另一个电路板上,我 已经在使用3.84万了。  

应用报告说:"。 ROM无法访问受代码安全模块(CSM)保护的RAM。 因此,设备需要解锁,或者负载必须为不安全的RAM。" 我不是100 % 确定我理解。 它是否可以与我的问题有某种关联?

是否有人对可能发生的事情有任何建议?  

Patrik

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我写这封信是为了告诉您,一位C2000小组成员已被指派担任此职位,应该很快就会回答。

    此致
    Baskaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    请使用-v命令选项进行详细打印。

    我建议使用9600波特率。

    下载内核和应用程序只需几分钟。 请确保您能够首先通过SCI和bootloader使用的正确PIN进行通信。

    SAL