请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 我正在尝试使用比较器外围设备为PWM外围设备逐个启动周期跳闸事件。 但是,似乎 Cmpss1Regs.DACHVALA.bit.DACVAL保持在0,无论我尝试将其设置为什么值。 我已启用比较器时钟信号,并且在写入此寄存器之前正在使用EALLOW。 我的项目中有DACVAL硬编码,但当我观察调试窗口中的寄存器值时,它始终为0。 是否有我可能遗漏的内容? 我的初始化例程与控制套件示例几乎相同。 谢谢。