This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:通过TMDSHVMTRPFCKIT提高速度

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621720/tms320f28069-increase-speed-with-tmdshvmtrpfckit

部件号:TMS320F2.8069万
线程中讨论的其他部件:TMDSHVMTRPFCKIT,controlSUITE

您好,
客户在使用TMDSHVMTRPFCKIT套件(F2.8069万卡)提高速度时遇到问题。 套件的限制为4.7KRPM,但所述的d/s可达22KRPM (w场弱化)。 电机具有以下参数:

如何提高速度。

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪一个实验室? 是否安装SPIN-FOC? 还是controlSUITE中的DMC?
    直流总线输入电压是多少?
    电机是否在负载下运行? 什么是负载?
    电动机转速达到4.7千rpm时的状态是什么? 例如速度和电流PI控制器的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此螺纹是双螺纹,您可以将其关闭。