请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8035万 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
客户对系统时钟有非常严格的要求。 他们使用内部晶体测试了2.8035万,一分钟内出现几微秒错误。 2.8035万中有一个10MHz的晶体? 我想知道内部晶体的特定准确度吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
客户对系统时钟有非常严格的要求。 他们使用内部晶体测试了2.8035万,一分钟内出现几微秒错误。 2.8035万中有一个10MHz的晶体? 我想知道内部晶体的特定准确度吗?
为了进一步说明这一点,零针振荡器非常具有温度敏感性。
对于F2802x,F2803x,F2805x,F2806x系列器件,有一个温度微调软件序列,可以执行该序列,将执行微调的温度的频率调整回大约+/- 1.5 % 精度。 需要定期执行调整顺序(根据温度预期变化的频率),以使其保持在+/- 1.5 % 范围内。
F2807x和F2837x器件没有软件微调序列。 相反,振荡器使用模拟电路持续保持在+/- 3 % 范围内。 这消除了软件修整的开销,同时也扩大了修整的误差范围。