This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8062万F:当直流总线在系统运行条件下变化时,电压偏移是否需要更新

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/621621/tms320f28062f-whether-voltage-offsets-need-to-update-when-dc-bus-vary-at-system-running-condition

部件号:TMS320F2.8062万F

你好,InstaSPIN冠军

我的客户在空调中使用F2.8062万F解决方案,正如您所知,当 压缩机运行时,直流总线将会变化(480V~ 540v),而且客户还发现,如果电压偏移不更新, 则pAdcData->V.值 偏移不会为零。  

我不知道这会不会影响快性能。

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需随时更新,只需在开机期间更新一次。 此偏移不会影响电机运行和快速性能。